结果:找到"MCU 电机控制 冰箱压缩机 物联网 智能家居",相关内容1000条
  • 舵机与智能马桶的完美融合
  • 随着科技的不断发展,智能家居成为了现代生活的重要组成部分。智能马桶作为智能家居的热门产品,其高效、舒适、便捷的功能受到了广大消费者的喜爱。而在智能马桶中,舵机的应用更是为智能马桶带来了无限可能。本文将探讨舵机在智能马桶上的应用及优点。什么是舵机?舵机作为一种位置(角度)伺服的驱动器,本身就是一个小型的伺服电机系统,一个闭环的控制系统。相对于减速电机来说,舵机可以直接通过内置的控制器对电机驱动电路的控制,来实现精确的角度调节和速度控制。在智能马桶中,舵机主要被用于以下两个方面马桶盖的自动开合:目前在智能马桶的翻盖功能实现上,德晟智能提出了两种不同的解决方案:一、翻盖电机:只需要取舵机的电机和减...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 舵 马桶 舵传动 发帖人:DSpower 发帖时间:2023-12-11 10:48:00
  • 实现能效升级|基于ACM32MCU的冰箱压缩机变频方案
  • 概述冰箱制冷系统中最重要的部件是压缩机。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为整个制冷循环提供源动力。这样就实现了压缩→冷凝→膨胀→蒸发(吸热)的制冷循环。一般来说,压缩机由壳体、电动机、缸体、活塞、控制设备(启动器和热保护器)及冷却系统组成。与普通冰箱相比,变频冰箱最显著的优点是提高制冷效率、节约电力、节约能源。另外,在能快速冷却的同时,还能保持温度波动范围较小,从而达到较好的冷藏保湿效果。压缩机转速的精准控制,压缩机无需频繁启停,噪音更小更安静。本文讨论了基于上海航芯ACM32G103的冰箱压缩机变频方案。ACM32G...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-05-19 16:25:00
  • 助力低碳出行|基于ACM32MCU的电动滑板车方案
  • 前言随着智能科技的快速发展,电动滑板车的驱动系统也得到了长足的发展。国内外的电动滑板车用电机驱动系统分为传统刷式电机和无刷电机两种类型。其中,传统的刷式电机已经逐渐被无刷电机所取代,无刷电机的性能和寿命都更出色,已成为电动滑板车驱动系统的主流。根据QYRESEARCH数据显示,2020年,全球电动滑板车产量为425万辆。预计2027年产量达到1001万辆,2021-2027年复合增长率12.35%。2020年全球总产值达12.1亿美元。全国范围内,2020年中国的产量达364万辆,占全球电动滑板车总产量的85.52%;其次北美产量达53万辆,占全球的12.5%,电动滑板车行业总体继续保持稳健...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 动滑板车 MCU 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-04-27 10:47:00
  • 专为智能设备安全打造|基于ACM32MCU的智能断路器方案
  • 随着我国电网建设的快速发展,数字化变电站成为建设和研究的热点,数字化变电站的核心在于一次设备的智能化与二次设备的网络化,对于断路器这种极其重要的电力一次设备而言,其智能化的实现有十分重要的意义,断路器智能化在于运行状态实时监测、通断精确、智能控制和信息传递网络化等。随着电力电子技术和自动控制理论的广泛应用,计算机与网络通信技术的飞速发展,以及对传感器技术和人工智能的深入研究和综合应用,智能断路器的功能得到了极大的扩展和完善。本文将介绍基于ACM32F070的智能断路器方案,有效实现电路的智能化控制,让用电更安全更智能。智能断路器概述智能断路器是用微电子、计算机技术和新型传感器建立新的断路器二...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ACM32F070,MCU断路器,,工业 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-04-14 15:05:00
  • 启明智显分享|WIFI&蓝牙智能猫眼门铃应用方案
  • 随着生活与科技水平的提高,国民对智能产品的依赖程度愈加强烈。据中国智能家居行业研究报告统计,智能家庭安防需求量增长已超过90%。一方面,相较于日韩智能门铃门锁高达80%、60%的渗透率,国内智能门铃门锁渗透率相对较低,展现出了广阔的市场发展空间。另一方面,智能家居行业近几年在中国的大势发展,带动着智能安防在国内增量快速提升,智能门铃门锁行业正处于快速发展阶段。产品的迭代伴随着用户需求的升级而升级,相较于传统猫眼门铃而言,智能猫眼因其在用户的安全性、管理性方面更加智能化而受到了广泛青睐。为满足消费者日益增长的对产品智能化的更高需求,启明智显推出了基于乐鑫ESP32-S3芯片的高性价比智能猫眼门...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 猫眼 ESP32-S3 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-16 11:06:00
  • 启明智显3.5寸串口屏打造暖菜板产品市场差异
  • 自古以来厨房便是每个家庭不可缺少的重要组成部分,现如今在年轻消费者带来的消费升级背景下,人们对厨房的认知在不断被刷新,传统厨电产品与消费者需求之间的矛盾日渐凸显,生活方式的变革和厨电科技的进步正在重构厨房烹饪场景,越来越多的新型厨电出现在大众的视野中。暖菜板就是基于人们对于饭菜有最佳进食温度的需求而出现的产品,能够实现饭菜长时间保温,让人们在冬天也能及时吃上热腾腾的美味佳肴。用户需求倒逼着厨电产品的迭代发展,在满足消费者需求之外,各品牌还应重视产品的品质体验,顺应智能化、个性化的市场发展趋势,打造出真正符合消费者品质生活、满足消费者多样化需求的产品,让消费者有更高品质的产品体验。启明智显基于...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口屏 嵌入式 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-09 15:43:00
  • 启明智显分享|3.5、2.8寸串口屏与衣物护理机的结合
  • 消费者的穿衣健康意识随着消费的升级比以往已经提升了一个层次,洗护市场需求逐渐扩大,各种洗护产品如雨后春笋般进入人们的生活,其中衣物护理机便是洗护产品系列中的新晋明星。衣物护理机品类虽是家电行业新秀,但未来市场前景广阔。根据奥维云网报告显示,随着人们收入的提高,人均衣着消费支出呈逐年上升的趋势,不同面料衣物的护理需求也相应增加。以往人们人工进行衣物洗护时,都需要经过很多繁杂的步骤,分拣、清洗、烘干、熨烫等,甚至有些高档衣物、特殊衣物需要经过特殊的护理方式进行清洗,因此,这个过程在人力和时间上都需要付出一定的花销,而衣物护理机顺应了当代人们的需求应运而生。当前,衣物护理机的发展仍处于起步阶段,针...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 衣护理 串口屏 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-05-16 14:44:00
  • 启明智显分享|3.5/4.3寸串口屏在智能冰箱上的应用方案
  • 冰箱这个家电产品参与进人们的生活已经有了很长一段时间,其功能由早期单一的冷藏功能随着时代需求逐渐演变成多功能智能冰箱。在此期间,随着节能减排、个性化需求、消费升级、技术创新等因素的推动,冰箱市场产品结构升级的趋势更加明显,因此,人们对食品的实时监测和保鲜管理提出了更高的要求。为了实现对食品的可视化监测和管理,将彩屏和多功能冰箱结合起来成为了市场趋势,同时也顺应了当代智能家电的发展潮流。为此,启明智显推出了基于乐鑫ESP32-S3与国产芯高效开发平台8ms的一款3.5寸串口屏智能冰箱方案。l人体感应自动亮起,无需手动唤醒l通过显示屏精确调节温度,变频精确到0.1℃,不同食材可通过触摸屏幕选择专...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口屏 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-05-10 15:55:00
  • PHY6222蓝牙5.2替代NRF52832-QFAA低成本国产解决方案
  • 1.封装;QFN322.工作电压范围1.8v至3.6v3.嵌入式buckdc-dc和ldos4.电池监视器5.关断电流0.3uA6.睡眠电流1uA7.4.7mA的接受电流为3.3V8.4.7mA的0db的发射功率为3.3v9.MCU:<60uA/MHz10.支持ble2mbps协议11.BLE5.1可兼容BLE5.012.支持mash组网13.传输速率-90dBm14.125khz传输速率-103dBm15.温度:-40℃~125℃16.系统内快闪存储器128KB-8MB17.在睡眠模式下所有可编程内存64KBSRAM18.具有8kb缓存内存的四路指令缓存19.96KBROM20.25...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙5.2 蓝牙耳 蓝牙音 蓝牙锁 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-03-29 17:14:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: